结果:找到"SI24R2B 单发 低功耗",相关内容1000条
  • Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 2.4G 无线 射 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
  • 低功耗蓝牙芯片CC2541F256RHAR
  • CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成性能极好RF收发器以及标准工业级增强型8051内核,支持系统编程Flash,8KRAM及强大功能支持跟外设。CC2541特性:射频部分:支持BLE协议栈及私有2.4GRF片载系统;传输速率:250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps;输出功率:0dBm(支持可编程输出功率)接收灵敏度:-94dBm@1Mbps;适合针对符合世界范围内的无线电频率应用系统出色的链路预算,支持超长距离应用;低功耗:工作模式RX低至17.9mA;工作模式TX(0dBm):18.2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CC2541 蓝牙 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-03 10:03:00
  • 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
  • MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单。在选择低功率MCU时需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率MCU微控制器仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些MCU在设计时即具备低功耗特性并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。某些MCU正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需CPU干预情况下自动处理数据。大多MCU具有集成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超MCU,率MCU,MCU,片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-17 16:13:00
  • 超低功耗MCU如何降低功耗
  • 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超MCU,MCU,片机,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 射SOC芯片 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • SI24R1芯片2.4G收发一体兼容nRF24L01P超低功耗动能世纪总代理
  • 2.4G射频方案SI24R1在设计中应该注意的几点事项:Si24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G收一体超 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:20:00
  • 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
  • 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 读卡 FM17522替换 电子锁 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
  • 专用RF的单芯片解决方案
  • 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
  • TI德州低功耗CC2541芯片简介
  • CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
  • SI24R2B单发Tx发射芯片低功耗
  • 超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片标准包装:4000/卷带封装/外壳:QFN一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SI24R2B 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-27 10:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: